Immobilier commercial Centres de données Nourriture et boissons Centres de distribution Épicerie et supermarchés Santé Enseignement supérieur Haute technologie
Hospitalité Agriculture d’intérieur Industriel Sciences de la vie Restaurant Bâtiments de vente au détail Comptabilité nationale
Industry Hot Topics at the ASHRAE 2024 Winter Conference

Discover which experts from Trane will be presenting and what topics they will cover at the upcoming ASHRAE Winter Conference and AHR Expo

Qui sommes-nous Contactez-nous Localiser un bureau de vente
Salle de presse Trane Témoignages de clients Trane Blog Événements et webinaires Communiqués

Trane® fait preuve de leadership dans l’industrie à l’AHR® Expo 2023

Lancement de la version 5 du logiciel de conception HVAC TRACE® 3D Plus

DAVIDSON, Caroline du Nord, 6 février 2023 – Trane® - by Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat - relève les défis complexes de l’industrie avec des solutions et une expertise de pointe à l’occasion de l’AHR® Expo 2023, le premier événement pour les professionnels du CVC du monde entier.

Le stand Trane (stand B3217) présentera les dernières avancées en matière d’environnements intérieurs optimaux et économes en énergie, ainsi que des conseils d’experts sur les problèmes urgents de l’industrie, notamment la demande croissante de solutions de décarbonisation des bâtiments, telles que l’électrification, motivée par l’évolution des politiques, des réglementations et des engagements en matière de durabilité environnementale.

Trane aide ses clients à s’orienter dans ce paysage changeant grâce à des solutions qui font progresser l’efficacité, l’électrification et la décarbonisation, conformément aux engagements de Trane Technologies en matière de développement durable pour 2030, y compris son Gigaton Challenge qui vise à réduire d’une gigatonne, soit un milliard de tonnes métriques, les émissions de carbone des clients d’ici 2030.

« Résoudre des défis mondiaux majeurs tels que le changement climatique et les objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone nécessite du courage, de la collaboration, de l’innovation et de l’action, et l’urgence augmente chaque jour qui passe », a déclaré Donny Simmons, président, CVC commercial Amériques, Trane Technologies. « La bonne nouvelle, c’est qu’il existe aujourd’hui des solutions de décarbonisation de l’environnement bâti qui, si elles étaient mises en œuvre à grande échelle, pourraient accélérer les progrès en matière de changement climatique. »

Trane combine des stratégies sur mesure basées sur les données, des équipements durables et efficaces, des stratégies de contrôle de système optimisées et des ressources et outils éducatifs pour aider les clients à atteindre les résultats souhaités et leurs objectifs de durabilité et d’efficacité.

« Plus de 180 villes, plus de dix comtés et huit États à travers les États-Unis ont pour objectif d’alimenter leurs communautés avec de l’énergie 100 % propre et renouvelable. À mesure que le réseau devient plus écologique, le besoin de chauffage et de climatisation entièrement électriques augmente », a déclaré Dave Molin, vice-président de la gestion des produits, de l’équipement, des commandes et du numérique de Trane. « La voie vers la décarbonisation est unique pour chaque bâtiment, en fonction de sa conception, de son occupation et de sa géographie. La gamme de produits intégrés de Trane offre la technologie la plus récente qui répond aux normes d’efficacité énergétique les plus récentes et à la transition vers les réfrigérants à faible PRG de l’industrie pour créer des résultats optimaux qui conviennent parfaitement aux bâtiments d’aujourd’hui et au monde de demain.

Recherchez les solutions, les experts et les présentations techniques de Trane à la conférence d’hiver de l’ASHRAE® et à l’AHR Expo simultanée, stand B3217. Apprenez-en plus sur Trane à l’AHR, y compris les nouvelles innovations Trane pour des environnements intérieurs plus efficaces, résilients et durables :

Électrification de la chaleur

  • Les systèmes complets de refroidissement-chauffage Trane, dotés de pompes à chaleur électriques, fournissent un refroidissement et un chauffage rentables, économes en énergie et fiables, tout en réduisant les émissions de carbone.
  • Trane Ascend® Model ACX, la première pompe à chaleur air-eau, fournit du chauffage ou du refroidissement à partir d’une source entièrement électrique et avec un réfrigérant à faible potentiel de réchauffement climatique.
  • La pompe à chaleur air/eau modulaire Trane Thermafit™, modèle AXM, combine la flexibilité modulaire avec les performances vérifiées en laboratoire de Trane dans les climats plus froids. L’AXM est finaliste du prix de l’innovation AHR dans la catégorie Développement durable commercial.
  • Le nouveau système de pompe à chaleur à accumulation de batteries thermiques de Trane utilise le stockage de l’énergie thermique pour récupérer et stocker la chaleur jusqu’à ce que des conditions favorables soient disponibles pour le fonctionnement de la pompe à chaleur air/eau, ce qui rend les systèmes de pompe à chaleur entièrement électriques possibles même dans les climats froids ou les environnements urbains denses. Les systèmes de stockage thermique sont également admissibles à un crédit d’impôt fédéral allant jusqu’à 40 %, ce qui peut réduire les coûts globaux du système.
  • Les pompes à chaleur à eau verticales et horizontales Trane Axiom™, une nouvelle gamme entièrement électrique, sont repensées pour offrir une efficacité énergétique significative réduisant les émissions de carbone et un confort silencieux et fiable dans un encombrement réduit, plus facile à installer et à entretenir.   
  • Trane® / Mitsubishi Electric HVRF, le seul système HVRF hydronique à deux tubes entièrement électrique au monde, utilise une combinaison hybride de réfrigérant et d’eau pour chauffer et refroidir simultanément ; et HEAT2O, une pompe à chaleur entièrement électrique, fournit de l’eau chaude sanitaire aux grands espaces commerciaux. (Des spécialistes de l’équipement et du VRF Trane sont disponibles sur le stand C6085 de Mitsubishi Electric Trane HVAC.)
  • Rendement énergétique

    • Les unités de toit monobloc de pompe à chaleur Trane Precedent®, activées par Symbio® 700, comprennent une nouvelle option hybride bicarburant, afin que les propriétaires de bâtiments puissent répondre aux initiatives d’électrification dans les zones géographiques traditionnelles où le gaz est uniquement utilisé pour un confort optimal même à des températures extrêmes.
    • Les unités de toit Trane IntelliPak®, repensées pour plus d’efficacité et de connectivité, sont désormais équipées de contrôleurs connectés Trane Symbio® 800 et mises à jour pour répondre aux normes d’efficacité minimales 2023 du ministère américain de l’Énergie.
    • Le refroidisseur refroidi à l’air Trane Ascend, modèle ACR, activé par le contrôleur Symbio® 800, combine un rendement élevé et des performances silencieuses, ainsi qu’une option de refroidissement naturel intégrée pour réduire la consommation d’énergie. 

    Bâtiments et maisons connectés

    • Plateformes de contrôle des bâtiments Trane Tracer® et des équipements Symbio® connecter les bâtiments et les systèmes CVC pour permettre des opérations économes en énergie et des objectifs de décarbonisation.
    • La pompe à chaleur résidentielle Trane XV20i avec Trane Link a remporté le prix de l’innovation AHR dans la catégorie Capacités de diagnostic du concours de maison intégrée. Les solutions résidentielles de confort connecté de Trane permettent aux concessionnaires et aux entrepreneurs de fournir des services plus efficaces, et aux propriétaires de maximiser le confort et de réduire la consommation d’énergie grâce aux technologies de maison intelligente de nouvelle génération.

À propos de Trane

Trane, par Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat, crée des environnements intérieurs confortables et économes en énergie pour les applications commerciales et résidentielles. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.trane.com ou www.tranetechnologies.com.


Contact médias

Kelly Hydeck
Trane par Trane Technologies
           khydeck@tranetechnologies.com