Immobilier commercial Centres de données Nourriture et boissons Centres de distribution Épicerie et supermarchés Santé Enseignement supérieur Haute technologie
Hospitalité Agriculture d’intérieur Industriel Sciences de la vie Restaurant Bâtiments de vente au détail Comptabilité nationale
Industry Hot Topics at the ASHRAE 2024 Winter Conference

Discover which experts from Trane will be presenting and what topics they will cover at the upcoming ASHRAE Winter Conference and AHR Expo

Qui sommes-nous Contactez-nous Localiser un bureau de vente
Salle de presse Trane Témoignages de clients Trane Blog Événements et webinaires Communiqués

Il est plus facile d’atteindre les objectifs de décarbonisation et d’améliorer l’efficacité grâce à une série de nouvelles versions et d’améliorations de Trane®

Premier système de pompe à chaleur à stockage de batterie™ thermique de l’industrie, HVRF Trane® / Mitsubishi Electric, pompes à chaleur à source d’eau Axiom™ polyvalentes, unités de toit Precedent® de nouvelle génération et deux unités de traitement d’air améliorées

DAVIDSON, Caroline du Nord (3 avril 2023) – Trane, par Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat, annonce une série d’améliorations de son système et de lancements inédits dans l’industrie visant à aider les clients à résoudre les défis de décarbonisation dans un large éventail d’environnements, à améliorer l’efficacité et à tirer parti des avantages de l’électrification, d’une flexibilité accrue et d’une facilité d’entretien simplifiée.

Parmi les sorties récentes, citons :

  • Système de pompe à chaleur à source de stockageThermal Battery TM
  • Trane® / Mitsubishi Electric HVRF (Hydronic Variable Refrigerant Flow)
  • AxiomTM Pompes à chaleur à eau horizontales et verticales
  • Précédents® hybrides bicarburant sur le toit avec Symbio®
  • Unités de toit Precedent® eFlexTM avec Symbio®
  • Performance ClimateChangerTM Unité de traitement d’air avec Symbio® 500
  • Appareil de traitement d’air sur mesure avec barrière thermique non métallique
     

« Dans le cadre de leur volonté de décarbonisation et de respect de réglementations de plus en plus strictes tout en améliorant leur efficacité, nos clients ont besoin de solutions créatives qui répondent à leurs défis et à leurs objectifs », déclare David Molin, vice-président de la gestion des produits, de l’équipement, des contrôles et du numérique de Trane. « Trane écoute attentivement et anticipe de manière proactive les besoins de nos clients, puis fournit les bonnes solutions pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain. »
 


Trane présente le premier système de pompe à chaleur à accumulation de batteries™ thermiques

Les clients dont les bâtiments se trouvent dans des climats extrêmement froids où les températures descendent en dessous de 0 ° F et dans des environnements urbains denses ont désormais une voie vers l’électrification à 100 % grâce à un système innovant de pompe à chaleur à source de stockage de batterie thermique.

Ce système de chauffage entièrement électrique comprend :

  • Le stockage d’énergie thermique éprouvé, utilisé depuis des décennies, utilise des réservoirs de glace pour récupérer et stocker l’excès de chaleur sous forme d’eau froide pour les besoins futurs en matière de chauffage.
  • Refroidisseurs-réchauffeurs qui fournissent une récupération directe de la chaleur pour le chauffage lorsqu’il est disponible et élèvent la température de la chaleur stockée des réservoirs de stockage thermique à des niveaux utilisables dans les systèmes conventionnels côté piste.
  • Pompes à chaleur air/eau qui fournissent et évacuent la chaleur vers et depuis l’air ambiant afin d’équilibrer la capacité de chauffage et de refroidissement.

Des commandes du système qui simplifient le processus de conception et garantissent un fonctionnement fiable et efficace du système.

Chaque batterie de stockage d’énergie thermique est capable de stocker les mêmes Btu de chaleur que 14 gallons de carburant ou 2 000 livres de vapeur. Le système élimine le besoin d’une chaudière et d’autres équipements coûteux et s’adapte aux plus petites empreintes de toit. Fiable et efficace, le système réduit les factures d’électricité et permet aux clients de réclamer jusqu’à 50 % de crédits d’impôt. Les clients ont également accès aux conseils et à l’expertise de Trane dans la conception, l’installation et le contrôle de leur système de pompe à chaleur à source de stockage d’énergie thermique afin de maximiser ses avantages.


Trane® / Mitsubishi Electric HVRF soutient la réduction des fluides frigorigènes et la décarbonation

Avec le lancement de Trane / Mitsubishi Electric HVRF, Trane lance un système hydronique à débit variable de réfrigérant entièrement électrique à deux tuyaux. En combinant les avantages des refroidisseurs DRV et hydroniques, HVRF réduit le réfrigérant dans l’ensemble du système afin d’atteindre des objectifs de durabilité plus ambitieux.

Idéal pour les espaces commerciaux multizones nécessitant des réglages de température individuels, tels que les hôtels, les dortoirs et les immeubles multifamiliaux, Trane / Mitsubishi Electric HVRF utilise une pompe à chaleur 100 % électrique avec chauffage et refroidissement simultanés.

Dans le contrôleur de branche hybride propriétaire, la chaleur est échangée entre le réfrigérant et l’eau, ce qui entraîne une réduction allant jusqu’à 20 % de la charge globale de réfrigérant. Les conduites intérieures du système sont également remplacées par de l’eau, ce qui facilite le respect des réglementations concernant les niveaux de concentration de réfrigérant et la détection des fuites, et permet des transitions plus faciles des réfrigérants à l’avenir.

Le HVRF Trane / Mitsubishi Electric permet en outre une facilité d’entretien, une flexibilité et un confort accrus avec :

  • Tuyauterie intérieure composite multicouche (MLP) au lieu du cuivre, limitant le besoin de brasage coûteux et chronophage.
  • Configuration simplifiée à deux tubes qui permet une installation et une gestion plus faciles et moins de points de connexion.
  • Jusqu’à 50 unités intérieures hydroniques qui offrent un meilleur confort aux occupants grâce à un fonctionnement exceptionnellement silencieux.

Flexibilité de conception (unités extérieures à air ou à eau) pour obtenir le meilleur rendement en fonction des applications et des climats spécifiques du bâtiment.


Pompes à chaleur à eau horizontales et verticales Axiom™ redessinées

Les pompes à chaleur horizontales et verticales à eau Axiom de 0,5 à 6 tonnes ont été entièrement repensées pour offrir une efficacité énergétique significative réduisant les émissions de carbone et un fonctionnement silencieux et fiable. Disponibles en options à efficacité standard, à haut rendement et à deux étages, ces pompes à chaleur entièrement électriques polyvalentes utilisent la récupération de chaleur pour permettre une température et un confort flexibles dans des zones contrôlées indépendamment. Parmi les autres fonctionnalités améliorées, citons :

  • Performances EER et COP à pleine charge super efficaces.
  • Acoustique système améliorée pour une performance silencieuse impressionnante, idéale pour les installations intérieures.
  • Options de filtration d’air étendues avec compatibilité avec des filtres à air de haute qualité qui améliorent la qualité de l’air intérieur.
  • Quatre-vingt-douze pour cent de fixations en moins et une armoire d’accès frontal qui facilite l’installation et l’entretien.

Respectez des réglementations plus strictes grâce à deux systèmes de toiture précédents® de nouvelle génération

Dans la foulée de l’expansion et de la refonte réussies de la gamme Precedent l’année dernière, Trane présente deux autres unités de toit Precedent de nouvelle génération dotées d’une foule d’innovations qui simplifient le respect des codes et réglementations du bâtiment rigoureux en matière d’efficacité, d’électrification et de décarbonisation.


Précédents® hybrides bicarburant sur le toit avec Symbio®

En consolidant la solution Precedent 3-10 tonnes avec la solution Voyager 2 12,5-25 tonnes, Trane propose désormais une gamme de produits Precedent rationalisée représentant une large gamme de capacités allant de 3 à 25 tonnes. Avec le Precedent Hybrid Dual Fuel Rooftop, Trane est l’un des premiers fabricants de CVC à proposer une pompe à chaleur et une unité de toit bicombustible d’une capacité plus grande de 25 tonnes.

Conçues pour faciliter la transition vers une électrification à 100 %, les thermopompes hybrides permettent de passer au gaz dans des conditions plus froides tout en tirant parti des avantages de l’électricité. Avec la capacité accrue de 25 tonnes, le système respecte et dépasse même les réglementations d’efficacité minimale de 2023 émises par le ministère de l’Énergie (DOE). Les fonctionnalités supplémentaires incluent :

  • Le contrôleur d’unité Symbio 700, désormais de série, optimise les performances, améliore la facilité d’entretien et assure la connectivité de l’unité.
  • Accès articulé au panneau de commande, conception sans vis et pas de courroies ou de ventilateurs à entretenir ou à remplacer pour faciliter l’entretien.
  • Parmi les nouvelles options, citons la modulation du réchauffage des gaz chauds pour la déshumidification et CompleteCoat™, un revêtement de serpentin résistant à la corrosion.

Unités de toit Precedent® eFlex™ avec Symbio®

L’ultra-haute efficacité s’allie à une capacité accrue de 20 à 25 tonnes dans les unités de toit Precedent eFlex qui utilisent la technologie eFlex pour adapter précisément la production aux demandes de refroidissement de chaque espace. Contrairement aux unités traditionnelles à une vitesse, cette unité de toit fonctionne au niveau le plus rapide lorsque la demande est élevée et module à des niveaux plus lents lorsque la demande diminue.

Combinée à des ventilateurs extérieurs et intérieurs à vitesse variable ainsi qu’à des compresseurs, l’innovation eFlex permet d’obtenir des rendements à charge partielle allant jusqu’à 26,3 IEER, soit jusqu’à 85 % de plus que les exigences minimales d’efficacité du DOE et de surpasser les principaux concurrents. Tout en réduisant considérablement la consommation d’énergie, les unités de toit Precedent eFlex soutiennent les objectifs de décarbonisation et aident les clients à se qualifier pour les incitatifs des services publics locaux.

À l’instar du Precedent Hybrid Fuel Rooftop, ce système est également équipé du système Symbio 700, d’améliorations de la facilité d’entretien, du réchauffage modulant des gaz chauds en option et de la technologie CompleteCoat.


Performance Climate Changer™ Unité de traitement d’air avec Symbio® 500

Considérablement repensé avec une mise à niveau qui permet une connexion transparente au contrôleur d’unité Symbio 500, cet appareil de traitement d’air offre une solution intelligente, montée en usine et testée, prête à être intégrée avec :

  • Disposition des entrées et des sorties distribuées pour une installation et une maintenance simplifiées.
  • Moins de câblage et moins de connexions point à point pour minimiser les points de défaillance et les erreurs.
  • Moins de temps de main-d’œuvre, de coûts et de risques pour les entrepreneurs.
  • Plus d’informations pour faciliter le dépannage et le diagnostic à distance.

Appareil de traitement d’air sur mesure avec barrière thermique non métallique

Les améliorations significatives apportées à cette unité de traitement d’air (CTA) comprennent une barrière thermique absolue non métallique qui élimine le contact métal sur métal dans l’ensemble du boîtier et le bruit, la corrosion et la rouille associés. En réduisant la condensation générée lors du fonctionnement standard du système, cet appareil de traitement de l’air offre une solution plus robuste avec une durée de vie plus longue, idéale pour les environnements commerciaux et humides haut de gamme.


À propos de Trane

Trane, par Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat, crée des environnements intérieurs confortables et économes en énergie pour les applications commerciales et résidentielles. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.trane.com ou www.tranetechnologies.com.


Contact médias

Carla Vallone, Relations publiques Portavoce
Carla.Vallone@PortavocePR.com
Tél. : 760-479-5732