Immobilier commercial Centres de données Nourriture et boissons Centres de distribution Épicerie et supermarchés Santé Enseignement supérieur Haute technologie
Hospitalité Agriculture d’intérieur Industriel Sciences de la vie Restaurant Bâtiments de vente au détail Comptabilité nationale
Industry Hot Topics at the ASHRAE 2024 Winter Conference

Discover which experts from Trane will be presenting and what topics they will cover at the upcoming ASHRAE Winter Conference and AHR Expo

Qui sommes-nous Contactez-nous Localiser un bureau de vente
Salle de presse Trane Témoignages de clients Trane Blog Événements et webinaires Communiqués

Le Calhoun Community College dévoile un laboratoire innovant de systèmes d’automatisation des bâtiments avec Trane et NC3

Lab propose des cours reconnus par l’industrie conçus pour donner aux étudiants un avantage sur le marché du travail après l’obtention de leur diplôme

DAVIDSON, Caroline du Nord, 30 août 2023 - Le Calhoun Community College, la plus grande institution de deux ans du  système des collèges communautaires de l’Alabama, et Trane® - by Trane Technologies, un innovateur mondial en matière de climat, célèbrent l’ouverture du nouveau laboratoire de système d’automatisation des bâtiments du Calhoun Community College. Le laboratoire est conçu pour donner aux étudiants une expérience pratique qui les aidera à faire le lien entre l’enseignement en classe et les besoins des employeurs.

L’environnement d’apprentissage immersif a été conçu pour soutenir le programme d’études sur les systèmes d’automatisation des bâtiments fourni par la National Coalition of Certification Centers (NC3). Les étudiants utiliseront les dernières commandes et équipements Trane pour comprendre le fonctionnement d’un système d’automatisation de bâtiment sophistiqué et acquerront une expérience pratique de l’utilisation de la technologie basée sur les données pour mieux contrôler le confort des installations et l’efficacité énergétique.

« Le laboratoire n’est qu’un des moyens par lesquels le Calhoun Community College remplit son engagement d’offrir aux étudiants une passerelle vers une meilleure carrière, un meilleur salaire et une vie meilleure », a déclaré le Dr Jimmy Hodges, président du Calhoun Community College. Notre nouveau laboratoire de systèmes d’automatisation des bâtiments offre à nos étudiants une occasion unique d’apprendre à l’aide de la dernière technologie CVC et de s’assurer qu’ils sont bien préparés à exceller sur le marché du travail.

Le besoin de main-d’œuvre qualifiée reste élevé à travers les États-Unis et les rôles spécialisés comme les techniciens CVC connaissent une demande exceptionnelle. Il est essentiel de remplir le vivier de talents avec des techniciens hautement qualifiés qui comprennent les derniers systèmes et contrôles pour maintenir et optimiser les systèmes CVC. Les étudiants qui terminent les cours seront éligibles pour passer cinq certifications NC3 du système d’automatisation des bâtiments qui démontrent l’acquisition de compétences.

« Trane s’engage à élever et à préparer les gens à des carrières en demande dans l’industrie du CVC, ce qui inclut de travailler avec des organisations de premier plan comme le Calhoun Community College et NC3 pour créer des environnements d’apprentissage efficaces qui préparent les étudiants à des applications du monde réel », a déclaré Brian Thorstad, directeur général de la région de l’Alabama, Trane. « Nous sommes fiers d’appuyer le nouveau laboratoire de systèmes d’automatisation des bâtiments de Calhoun, qui contribuera à faire progresser l’enseignement professionnel et technique dans la communauté et à former davantage la prochaine génération d’experts en systèmes d’automatisation des bâtiments. »

« Avec le nouveau laboratoire et le nouveau programme d’études, le Calhoun Community College démontre son engagement extraordinaire envers sa communauté et la nation en offrant une éducation de classe mondiale et des compétences qui profitent à tous », a déclaré Roger Tadajewski, directeur exécutif de NC3. « Nous sommes fiers de pouvoir faire la différence dans la prochaine génération de travailleurs qualifiés avec Calhoun et Trane. »

Les étudiants peuvent commencer à s’inscrire au nouveau programme d’études sur les systèmes d’automatisation des bâtiments en novembre. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, cliquez ici.

# # #

À propos du Calhoun Community College
Le plus grand des établissements de deux ans composant l’Alabama Community College System, Calhoun est un collège communautaire à admission ouverte, communautaire, soutenu par l’État, mixte et complet, dédié à fournir une éducation abordable, de haute qualité et accessible aux individus dans sa zone de service de quatre comtés. Offrant plus de 100 programmes de diplômes d’associé et de carrière/certificat, Calhoun dessert environ 10 000 étudiants sur son campus de Decatur de 110 acres ; son site du parc de recherche Huntsville/Cummings ; et l’Alabama Center for the Arts au centre-ville de Decatur. Le corps professoral et le personnel du collège sont bien qualifiés et restent à jour dans leurs domaines d’expertise. Plus de 80 % des professeurs à temps plein possèdent au moins une maîtrise et environ 15 % détiennent un doctorat. Depuis plus de 75 ans, Calhoun est un membre actif de North Alabama. Les diplômés du collège imprègnent la communauté, et beaucoup d’entre eux ont obtenu un baccalauréat dans d’autres établissements de la région, ou sont entrés sur le marché du travail après avoir terminé avec succès des programmes d’études et de formation.

À propos de NC3
NC3 a été créé pour aider à constituer une main-d’œuvre prête à répondre aux besoins des industries d’aujourd’hui et de demain en connectant les employeurs et les établissements d’enseignement dans le cadre de partenariats synergiques qui favorisent une formation efficace, l’élévation des carrières qualifiées et les opportunités d’emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nc3.net.

À propos de Trane
Trane, par Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat, crée des environnements intérieurs confortables et économes en énergie pour les applications commerciales et résidentielles. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.trane.com ou www.tranetechnologies.com.

À propos de Trane Technologies
Trane Technologies est un innovateur mondial en matière de climat. Grâce à nos marques stratégiques Trane® et Thermo King®, ainsi qu’à notre portefeuille de produits et de services respectueux de l’environnement, nous apportons des solutions climatiques efficaces et durables aux bâtiments, aux maisons et aux transports. Rendez-vous sur tranetechnologies.com.

Contact médias :
Kelly Hydeck
Trane par Trane Technologies
419-297-9900, khydeck@tranetechnologies.com