Immobilier commercial Centres de données Nourriture et boissons Centres de distribution Épicerie et supermarchés Santé Enseignement supérieur Haute technologie
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
Centre de divertissement de Sydney

TRANE OFFRE UN SERVICE PRIMÉ, LE CLIENT REMPORTE LE PRIX

Le Sydney Entertainment Center se modernise avec Trane et attire des critiques élogieuses

Un système CVC vieillissant, une occasion de briller.

Le Sydney Entertainment Centre a été construit en 1983 et est devenu l’une des installations intérieures polyvalentes les plus fréquentées d’Australie. Après 23 ans de bons services, il était temps de remplacer les refroidisseurs de son système CVC. Mais plutôt que de simplement remplacer les vieux refroidisseurs, la direction de l’Arena, l’exploitant du Centre, a considéré qu’il s’agissait d’une occasion d’améliorer le confort, l’efficacité, la fiabilité et le respect de l’environnement. Ils ont donc adopté une vision globale du système et ont fait appel à l’expertise de Trane.

Une mise à niveau avec beaucoup d’avantages.

Trane Australia a recommandé non seulement de remplacer les anciens refroidisseurs par trois refroidisseurs rotatifs hélicoïdaux refroidis à l’eau de 1400 kWr et de 260 kWr, mais aussi de mettre à niveau l’ensemble du système de contrôle de l’eau glacée et du bâtiment afin d’améliorer considérablement l’efficacité globale et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Trane a ensuite modifié le système de tuyauterie d’eau glacée, le faisant passer d’un système primaire uniquement à volume constant à un système primaire variable qui fonctionne en réponse à la charge de refroidissement. Les nouveaux refroidisseurs Trane ont été spécialement conçus pour fonctionner dans cet environnement, c’était donc un ajustement parfait. Les tours de refroidissement ont également été mises à niveau pour permettre une réinitialisation dynamique de la température de l’eau, minimisant ainsi la consommation d’énergie du refroidisseur et de la tour de refroidissement. Enfin, afin d’optimiser et de maximiser l’efficacité globale du système, Trane a installé un système d’automatisation des bâtiments Tracer Summit™ DDC.

Et le gagnant est...

Après plus d’un an de fonctionnement, les journaux de données du système d’automatisation des bâtiments TRANE Tracer Summit ont indiqué que le Sydney Entertainment Centre avait atteint une efficacité globale de l’installation de refroidissement supérieure à 5 COP. C’est particulièrement impressionnant si l’on considère que de nombreuses usines d’eau glacée ont du mal à atteindre un COP de 3 ou 4. En plus d’une amélioration de plus de 20 % de son efficacité, le Centre a remporté la médaille d’or Energy Smart Green Gold en 2002. Nous aimerions nous joindre aux applaudissements pour leur vision et leur dévouement, et, bien sûr, pour avoir eu le bon sens de faire appel à Trane.

 

À propos du Sydney Entertainment Center

Le Sydney Entertainment Centre a été construit en 1983 par le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud. C’est l’une des arènes polyvalentes intérieures les plus grandes et les plus fréquentées d’Australie et c’est le domicile de l’équipe professionnelle de basket-ball des Sydney Kings. Le Sydney Entertainment Centre dispose de 9 990 sièges fixes sur des gradins inclinés qui entourent le sol de l’arène de 50 m x 29,5 m. Avec 1 552 sièges supplémentaires sur le sol de l’aréna, l’auditorium pourra accueillir jusqu’à 11 542 personnes. Le sol de l’aréna a une capacité légale de 2 500 places, ce qui porte la capacité totale à 12 490 personnes.

Sydney entertainment  center hero.JPG