Immobilier commercial Centres de données Nourriture et boissons Centres de distribution Épicerie et supermarchés Santé Enseignement supérieur Haute technologie
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
Volkswagen Chattanooga

July 24, 2024

Ville de Boise - Hôtel de ville Ouest

Emplacement : Chattanooga, Tennessee

Industry: Industrial

Products Used: Chillers, Contrôles

Services Used: Upgrading

Climate: Humid & Hot

Topic: Efficiency

Efficacité et fiabilité de Trane et Ingersoll Rand.

L’efficacité, la fiabilité et la qualité font partie des caractéristiques des automobiles Volkswagen. Ces mêmes caractéristiques de haute performance sont essentielles dans les processus de fabrication de Volkswagen et se retrouvent dans les refroidisseurs de climatisation Trane et les compresseurs d’air Ingersoll Rand Industrial Technologies installés dans la nouvelle usine d’assemblage de Volkswagen à Chattanooga, dans le Tennessee.

Défi

Volkswagen Group of America a annoncé la construction de la nouvelle usine d’assemblage à Chattanooga en 2008. La nouvelle usine créera environ 2 000 nouveaux emplois. La construction a commencé en avril 2011. La capacité de production initiale sera d’environ 150 000 berlines intermédiaires par année, conçues spécifiquement pour le marché nord-américain.

Parmi les systèmes nécessaires à la nouvelle usine Volkswagen figuraient des refroidisseurs pour refroidir l’usine et les processus de fabrication, y compris des soudeurs robotisés et des zones de peinture. Volkswagen avait également besoin de compresseurs d’air industriels pour alimenter les nombreux outils et processus pneumatiques. Lors du choix des refroidisseurs et des compresseurs d’air, Volkswagen exigeait des performances efficaces et fiables ainsi qu’une livraison à temps pour respecter le calendrier de construction de l’usine. Les refroidisseurs et les compresseurs d’air sont essentiels. Sans eux, l’usine Volkswagen ne peut pas fonctionner. Un fonctionnement efficace et fiable se traduit par une réduction des coûts de production pour Volkswagen.

Solution

Volkswagen investit plus d’un milliard de dollars dans l’usine de deux millions de pieds carrés où elle construira des berlines intermédiaires efficaces pour le marché nord-américain. Volkswagen estime que la nouvelle usine est 35 % plus efficace que d’autres bâtiments standard, grâce à des systèmes modernes comme ceux de Trane et d’Ingersoll Rand Industrial Technologies. Trane et Ingersoll Rand ont fourni l’expertise des systèmes pour s’assurer que Volkswagen disposait des systèmes de refroidissement et de compresseur d’air nécessaires. Les refroidisseurs ont été testés en fonctionnement à divers points de charge de refroidissement sur un banc d’essai certifié ARI dans l’usine Trane, confirmant la capacité et l’efficacité énergétique spécifiées. Trane a livré les refroidisseurs dans les délais impartis et a travaillé avec les entrepreneurs pour s’assurer que tout l’équipement était correctement installé. Un système de gestion d’usine de refroidissement Trane Tracer Summit™ surveille et contrôle les refroidisseurs et s’interface avec le système de contrôle global de l’installation. En plus de refroidir les processus de fabrication, les refroidisseurs Trane fournissent de l’eau glacée aux serveurs informatiques de Volkswagen.

Ingersoll Rand Industrial Technologies a fourni quatre compresseurs centrifuges et deux compresseurs d’air rotatifs sans huile à vitesse variable. Les compresseurs fournissent de l’air comprimé pour une variété d’opérations d’assemblage et de peinture. Les compresseurs sont équipés de sécheurs économes en énergie Ingersoll Rand pour s’assurer que l’air comprimé est propre et sec. Chris Johnson, directeur adjoint de l’infrastructure des installations de Volkswagen, a déclaré : « Un air comprimé fiable est tout aussi essentiel à nos opérations que l’eau glacée et l’électricité. Sans air comprimé, les opérations de fabrication s’arrêteront au bout d’une minute environ.

Trane et Ingersoll Rand Industrial Technologies fournissent également des services tels que le démarrage et la mise en service, les garanties de pièces et de main-d’œuvre, ainsi que les inspections périodiques.

Résultats

Trane et IR Industrial Technologies ont toutes deux respecté ou dépassé les spécifications de Volkswagen pour les refroidisseurs et les compresseurs et, surtout, ont respecté les exigences du calendrier de livraison. Trane a livré les refroidisseurs en deux fois moins de temps que les autres fournisseurs de refroidisseurs. En raison de leur capacité à répondre aux besoins de Volkswagen, Trane et Ingersoll Rand Industrial Technologies ont obtenu le statut de partenaire privilégié de Volkswagen.

Chris Johnson a déclaré : « Les refroidisseurs, les compresseurs d’air et les sécheurs, ainsi que le système de gestion de l’usine de refroidissement fonctionnent tous bien. Nous sommes très satisfaits de la performance et nous recevons le soutien dont nous avons besoin de la part de Trane et d’Ingersoll Rand.

 

À propos de Volkswagen Chattanooga

« L’usine de Chattanooga... sera l’aboutissement de certaines des meilleures technologies et processus des usines Volkswagen du monde entier... le modèle pour les futures plantes.

Volkswagen Chattanooga hero.JPG