Immobilier commercial Centres de données Nourriture et boissons Centres de distribution Épicerie et supermarchés Santé Enseignement supérieur Haute technologie
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
Église Méthodiste Unie de la Trinité

Résumé

Depuis sa fondation en 1879, l’Église Méthodiste Unie de la Trinité s’efforce de faire une différence dans la vie de ses membres, dans son quartier et dans le monde. Cette mission est menée à bien par le biais des services de culte dominical de l’organisation et de ses ministères locaux et mondiaux. C’est aussi le cas dans son programme de garde d’enfants, dont l’objectif est de créer des environnements créatifs, stimulants et stimulants qui favorisent l’exploration et la découverte.

Défi

Au fur et à mesure que ses besoins évoluaient, l’Église Méthodiste Unie de la Trinité a déménagé dans un nouvel emplacement dans un quartier traditionnel du sud-est de Lincoln, où les études démographiques prévoient une excellente croissance et un développement du quartier au cours des vingt prochaines années. Le nouvel emplacement abrite une belle église, des bureaux administratifs et une garderie, qui nourrit la vie de près de quatre-vingts enfants.

Satisfait du nouvel emplacement, le personnel de l’Église Méthodiste Unie de la Trinité a été consterné lorsque quatre des huit salles de la garderie ont commencé à rencontrer des problèmes d’humidité. Lorsque sa première ligne de défense, l’ajout d’un déshumidificateur, n’a pas résolu le problème, l’église s’est tournée vers son entrepreneur pour obtenir des suggestions sur l’amélioration du confort des enfants et du personnel de la garderie.

Solution

L’entrepreneur de l’église méthodiste unie Trinity a consulté l’ingénieur mécanique du projet, qui a contacté Trane pour discuter des solutions potentielles aux problèmes d’humidité. L’ingénieur en mécanique a recommandé de remplacer les pompes à chaleur à eau mono-étagées par des unités à vitesse variable Trane.

Confort supérieur, efficacité maximale

Deux pompes à chaleur à eau Trane Axiom™ dotées de la technologie à vitesse variable eFlex™ ont été installées pour résoudre les problèmes de confort dans les quatre chambres de la crèche. La technologie eFlex utilise un compresseur et un ventilateur à vitesse variable pour ajuster efficacement la puissance en fonction des exigences de confort dans chaque zone et réduire l’humidité dans les zones à problèmes. La vitesse variable permet d’optimiser la consommation d’énergie, tout en améliorant la fiabilité, l’acoustique et le confort. Le fonctionnement à des vitesses réduites pour répondre à la demande minimise les cycles de marche/arrêt, ce qui contribue à réduire les variations de température et le bruit, tout en prolongeant la durée de vie des composants.

Optimisation du fonctionnement

Les contrôleurs d’unité Tracer™ UC400 sur les pompes à chaleur à eau ont été programmés par les ingénieurs de Trane pour tirer pleinement parti des capacités de la pompe à chaleur. Les contrôleurs optimisent l’efficacité jusqu’à 40 EER (Energy Efficiency Rating). Une fois les contrôleurs installés et testés en usine, le système a été rapidement opérationnel, ce qui a permis à l’Église Méthodiste Unie de la Trinité d’économiser du temps et de l’argent.

Résultats

Deux pompes à chaleur à eau Trane Axiom™ dotées de la technologie à vitesse variable Trane eFlex™ ont remplacé les pompes à chaleur existantes pour résoudre les problèmes d’humidité à l’église méthodiste unie Trinity, offrant ainsi un environnement plus confortable aux enfants et au personnel de la garderie de l’église. Les pompes à chaleur à eau à vitesse variable plus efficaces, combinées aux contrôleurs d’unité Trane Tracer UC400 programmés en usine, permettent de réaliser des économies d’énergie potentielles allant jusqu’à 60 % sur les coûts d’électricité, par rapport aux pompes à chaleur à eau conventionnelles. À la suite de l’installation, l’église a également reçu une remise de 1 500 $ de la compagnie d’électricité.

« Notre établissement est maintenant plus confortable et les unités sont si silencieuses qu’on peut à peine dire qu’elles fonctionnent », a déclaré Kathy Kuna, administratrice des affaires de l’église méthodiste unie Trinity. « C’était merveilleux de travailler avec Trane ; Ils sont allés au-delà. Je n’hésiterais pas à utiliser à nouveau Trane ou à les recommander à d’autres.

 

À propos de l’Église Méthodiste Unie de la Trinité

Les pompes à chaleur hydrothermiques Trane Axiom avec technologie à vitesse variable eFlex optimisent la consommation d’énergie, tout en améliorant la fiabilité, l’efficacité et le confort.

Trinity_United-Hero.png